This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:USB type-C 的 D+和 D- OVP 功能

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A, TPD6S300, TPD6S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972533/tpd6s300-d-and-d--ovp-function-for-usb-typec

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他部件:TPD8S300A、、 、、Strike

大家好、

我的客户希望在 USB TypeC 的 D+和 D-上添加 OVP 解决方案。 我认为 TPD6S300 也可以满足客户的要求。 但看起来只能使用 SBU1/2路径、因为带有无电电池电阻器的 CC1/2路径。 正确吗?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请查看 TPD8S300A 并告诉我您的想法。 该器件提供 D+/D-引脚、非常适合这里。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    TPD8S300A 和 TPD6S300只是增加了 ESD 保护通道。 我需要检查 D+和 D-的"OVP"解决方案是否正常、因为我在数据表中看到了功能块示例。

    客户是否可以将 TPD6S300用于 D+和 D- OVP 功能?

    请注意、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    是的、正确的、TPD6S300可以以这种方式用于 D+/D-保护。 我认为您正在寻找具有2个以上 D+/D-通道的解决方案、因此感谢您的澄清!  

    您可以为 CC1、CC2、SBU1和 SBU2引脚或 CC1、CC2、DP 和 DM 引脚使用 TPD6S300的4通道 VBUS 短路过压保护。 如果您需要 DP 和 DM 的 OVP、请勿从 Type-C 连接器连接 SBU 引脚、而是连接 D+和 D-引脚。  

    此外、我建议使用 TPD6S300A、因为它是引脚对引脚兼容的、并且具有改进的无电电池性能、并且在 ESD 冲击期间保持端口连接。  

    谢谢、

    Emma