This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:TMDS181的参考设计/评估板

Guru**** 2504275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TIDA-050001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975831/tmds181rgzevm-reference-design-evaluation-board-for-tmds181

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181TIDA-050001

您好!

我们制造专业音频视频广播设备。
目前、我们面临与 HDMI 信号相关的 SDI 问题。
存在严重抖动。 我们使用不同的 HDMI 源运行一些测试、并确定我们的 HDMI 是问题所在。 因此、我们需要清洁 HDMI。

是否可以使用 TMDS181清除/解抖动 HDMI 信号?

如果是、请向我提供一些建议、我们可以在其中获取用于测试的参考设计 TIDA-050001。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181是转接驱动器/重定时器。 在重定时器模式下、它可以清除输入信号抖动。 但它也取决于输入抖动所在的位置。 只要抖动处于其 CDR 带宽内、TMDS181就可以清除抖动。 如果抖动超出 CDR 宽度、则 TMDS181将无法清除抖动。

    对于参考设计、如果您向下滚动 TIDA-050001网页、您会看到可以下载的设计文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否有可用的评估板?  

    如果是、我可以借出或购买评估板。

    提前感谢您。

    曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manfred

    您可以通过以下链接订购 TMDS181 EVM:  

    谢谢

    David