主题中讨论的其他器件:THVD1451、
尊敬的团队:
是否有 SN65HVD77或 THVD1451的 PSpice 模型?
如果否、
您是否会为 SN65HVD77 和 THVD1451创建 PSpice 模型? 客户有一个在实际开发之前模拟 PSpice 模型的过程。
因此、客户为 其应用(位置传感器)申请针对 SN65HVD77和 THVD1451的 PSpice 模型。
请查看此请求并告知我您 的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
是否有 SN65HVD77或 THVD1451的 PSpice 模型?
如果否、
您是否会为 SN65HVD77 和 THVD1451创建 PSpice 模型? 客户有一个在实际开发之前模拟 PSpice 模型的过程。
因此、客户为 其应用(位置传感器)申请针对 SN65HVD77和 THVD1451的 PSpice 模型。
请查看此请求并告知我您 的意见。
谢谢你。
迪诺、
我们目前没有用于这些器件的 PSpice 模型、但它们将被置于待开发的队列中。 我可以询问哪家客户正在申请这些产品吗?
此致、
迪诺、
还有一个问题:您知道如何使用此 PSpice 模型吗? 模拟什么呢?
此致、
您好 Eric、
感谢您的关注。 请参阅以下信息。
-客户:音频
-行业:FA&C
我们已经设计了多个接口 IC (RS485)、但我现在申请 PSpice 模型的原因是客户的仿真过程从今年开始。
所以、我还不知道详细的仿真项目。 这不是紧急情况、因此如果可能、请回复供货情况和时间表。
感谢您的大力支持。
迪诺、
感谢您提供信息。 我已将这些模型请求放入我们的系统队列中、但这与您之前的模型请求相同。 生成这些模型需要一些时间、因为我们的团队对于生成 PSpice 模型相对较新。 由于您收到了我的电子邮件、我们可以通过电子邮件进行沟通、以保持与这些模型的沟通。
此致、
Eric、
感谢您的大力支持。
一个月后、我将通过电子邮件再次与您联系。
谢谢你。