This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:ONET1151P 的 LOS 信号是功耗过低还是信号 LOS?哪个寄存器可用于控制?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991909/onet1151p-is-the-los-signal-of-onet1151p-too-low-power-or-signal-los-which-register-can-be-used-for-control

器件型号:ONET1151P

ONET1151P 的 LOS 信号是功耗过低还是信号 LOS?哪个寄存器可用于控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当信号电平处于特定阈值内时、LOS 信号被置为有效。  

    LOS 事件导致 LOS 引脚被激活。 如果需要、可通过寄存器 LOS 引脚置为有效电平。 在任何情况下、LOS 引脚都指示信号发生损失。

    此致、Nasser