This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D 原理图审阅

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009999/tps25750-tps25750d-schematic-review

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TVS2200

你好、Chuck、

下面是我们的仅接收器 TPS25750D 原理图、其中我们提供了 EEPROM 选项以及一种根据某些线程中的指令对其进行编程的方法。

请查看并告知我们任何问题/建议的变更。

thks、

Chris

e2e.ti.com/.../usbc_2D00_sch_2D00_060221.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督,

    我将在明天对此进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-它看起来怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我有两个赞扬

    1. 我始终建议在任何 VBUS 部件上使用 TVS2200进行浪涌和照明保护。

    I2CS_SCL  和 I2CS_SDA 不会通过 LDO_3V3上拉。  我们这样做是因为当我们处于灌电流模式时、我们从 LDO_3V3为 TPS25750加电、然后再打开芯片其余部分的电源、这可能会导致我们从其他电路汲取功率。  它不会影响 TPS25750、但如果其他器件不具有失效防护功能、则会影响总线上的其他器件。

    原理图的其余部分看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    明白了、谢谢。  因此、对于 VBUS 二极管、我们采用了 RC 缓冲器电路、而 TPS25750 数据表中提供了该电路、而不是 TVS 二极管、因为它建议其 更有效、更便宜。  您对此折衷的看法是什么?

    thks、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    RC 缓冲器将作为备份用于大多数系统、如果空间允许、我会为 TVS 二极管添加一个封装。  有时、它可以隐藏在板背面的连接器下方。

    此致

    卡盘