This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:双工操作

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256, TCAN1042V-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008052/sn65hvd256-duplex-operation

器件型号:SN65HVD256
主题中讨论的其他器件: TCAN1042V-Q1

大家好、

你好。

只需确认 SN65HVD256是否为半双工/全双工操作?

TCAN1042V-Q1似乎与 SN65HVD256引脚排列和功能兼容、您是否知道这是半双工还是全双工操作?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    通常、CAN 协议是半双工协议。 在任何给定的时间、CAN 总线上只允许一个发送器。 如果多个 CAN 节点尝试发送、则这些节点将通过仲裁"竞争"优先级、在仲裁中将赢得并开始传输其数据。 由于协议只允许一个发送器、所有 CAN 收发器仅为半双工。

    此致、

    Eric Hackett