请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN11625-Q1、 TCAN1162-Q1
您好!
这些 CAN 收发器的可用性路线图上是否提供了任何信息? 或者、TCAN1162-Q1或 TCAN11625-Q1
我们正在设计工业机器人产品、并正在寻找 CAN FD 收发器;
- 8Mbps CAN FD
- VIO 引脚(用于与3.3V 微控制器通信)
- 无需外部5V 电源(例如24V 或3.3V 电源)。
- 空间受限的小型封装理想的 QFN、例如 VSON-14
很高兴致电进一步讨论。
谢谢、
罗文