主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1
你(们)好
TCAN1044《功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA》文档,关于表3-1。 裸片故障模式和分布
这意味着 TCAN1044可能具有各种故障率? RX / TX 传输可能会出现45%故障?
或它意味着什么? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TCAN1044《功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA》文档,关于表3-1。 裸片故障模式和分布
这意味着 TCAN1044可能具有各种故障率? RX / TX 传输可能会出现45%故障?
或它意味着什么? Thx
Kygo、
VIO 用于数字逻辑引脚(TXD、RXD、STB)。 无论您是否使用 VIO、CAN 总线始终以 VCC 为基准。 但是、请记住、如果器件具有 VIO 引脚、则 VIO 必须连接到电压轨。 您不能使 VIO 保持断电状态、否则您的器件将处于欠压状态、并且将无法正常工作。
2.由于 VCC 为5V,CAN 总线将以5V 为基准。
我查看了原理图、总体看起来不错。 对于 CAN 总线、滤波电容 C86、C89略高。 如果您没有太多的节点(<3)、它们是可以的、但如果您有很多节点、则可能会使器件过载。 此外、对于 TVS 二极管、我建议您查看 ESD2CAN24-Q1。 这是 TI 正在开发的一种新型 ESD 二极管、是在所有 CAN 总线上胜出的好插座。
最棒的
Chris