This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232Q-Q1:大电流注入仿真

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001996/sn65hvd232q-q1-bulk-current-injection-simulation

器件型号:SN65HVD232Q-Q1

您好!

我们希望在 CAN 通信线路上执行大电流注入测试。

在进入实际的实验室测试之前、我们要对 CAN 通信线路中的大电流注入进行仿真。

我们知道 BCI (大电流注入)测试将在1MHz 至400MHz 范围内完成、振幅为60mA。

请告诉我们模拟 BCI 以优化设计的最佳方法。

此致

Shameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shameer、

    我将与我们的设计团队交谈、看看我们是否有任何合适的仿真示例。 我将在本周结束前回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shameer、

    我得到的回复比我想象的要快。

    因此、我们的设计团队过去没有太多的运气来模拟这种情况、但我可以告诉您他们已经做了哪些工作来尝试使其正常工作、看看这是否有用。 创建了一个块、通过互感器将射频噪声耦合到 CANH 和 CANL 上。 然后、这个块被放置在 CAN 总线的中间、一侧被标记为 CAN 监控、一侧被标记为 CAN 初级。 然后、噪声通过射频输入端口注入 BCI 块、同时在监控侧启用 CAN 通信、并在初级侧探测 CANH 和 CANL。

    您将遵循 BCI 的哪个定义?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Hackett、您好、感谢您的快速回复。

    我们将执行 ISO 11452-4:2011替代方法-级别1/A 类 BCI。

    如果您可以共享可用模型并支持我们进行 BCI 仿真、那将非常棒。  

    此致、

    Shameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shameer、

    遗憾的是、我们提供的模型仅供我们的设计团队内部使用、我们无法分享。 不过、我们在 BCI 仿真方面没有太多经验、我们通常会模拟 DPI 和辐射、然后在工作台上运行这两个测试、并推断 BCI 测试的 DPI 日期。  

    此致、

    Eric Hackett