This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:调试问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883473/dp83867ir-debugging-issue

器件型号:DP83867IR

你(们)好   

我们制作了一个基于 IMX 6 Solo 的定制板 ,在这里 我们通过 RGMII 连接 PHY? PHY 在 软件中没有探测 到,当我们探测 MDC ping 时,我们发现 MDC 时钟始终是  

即将推出?

1)如果 这 种行为可以吗?  

2)   调试此问题的流程是什么?  

3) 3)我们  不确定 我们的 phy 是否没有响应或 iMX  是否配置正确? 如何隔离?   在 phy 工作正常之前、我应该从 iMX 获得哪些基本最小信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您已在3个不同的问题上向我们询问了同一问题。 您能否将最终问题整合到一个 e2e 主题中? 很难跟踪电路板上的问题。

    谢谢、

    Cecilia