This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:OUT1除以40时钟

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872401/lmh1218-out1-divided-by-40-clock

器件型号:LMH1218

大家好、社区

我们有一个使用 LMH1218的 IN0或 IN1在 OUT0和 OUT1上扇出的应用。 我们需要 OUT1输出 时钟除以40 (0x1C:OUT1输出3G 及以下的线速时钟、5.94Gbps 和11.88Gbps 的297MHz 时钟)、同时 OUT0输出重定时数据。

因此、有两 种应用场景:

1) 1)使用 IN0作为数据输入、 OUT1输出时钟、OUT0输出重定时数据;

2) 2)使用 IN1作为数据输入、 OUT1输出时钟、OUT0输出重定时数据。

是否提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可以完成。

    输入选择- IN0或 IN1 -和 OUT1时钟生成是两个独立的功能。 一旦您通过寄存器0x31[1:0]选择输入- IN0或 IN1、那么您可以使用寄存器0x1C[4]=1'B1、0x09[5]=1'B1和0x1E[7:5]=3'B101来使 OUT1能够输出40分频时钟。

    此致、Nasser