This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:高速 LVDS 接口查询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879473/ds90lv011a-high-speed-lvds-interface-query

器件型号:DS90LV011A

请帮助了解有关 DS90LV011A 的更多详细信息。

  • 最大负载可连接到(多点)
  • 支持的最大距离
  • 最大负载、最大距离可支持的最大速度。

在客户中进行循环、以便直接响应/添加更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    这个问题有太多变量无法正确回答。

    通常可以使几个(3-5)负载以100Mbps 的速率工作

    超过5-6个负载时、速度会随着负载数量的增加而下降。

    DS90LV011A 并非专为多点负载网络而设计。  在这种情况下、MLVDS 器件将更好地工作。  它们可以为负载提供更高的电流、从而允许在网络的每一端进行端接。

    另一个关键变量是到每个负载的存根长度。  随着存根长度增加到0.5英寸以上、可能的最大数据速率将会降低。

    提供了 LVDS 和 MLVDS 器件的 IBIS 模型、最好在构建硬件之前对这种类型的拓扑进行仿真。

    此致、

    Lee