This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何最大限度地缩短链路启动时间

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899085/dp83822i-how-to-minimize-link-up-time

器件型号:DP83822I

您好!

我的客户希望知道最短链接时间的设置。

Q1:最短链路建立时间是多少?

Q2:请提供设置。

此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    对于工业以太网器件、没有关于最短链路时间的 IEEE 规范。 如果系统要求允许、可以采取一些措施来最大程度地缩短链路建立时间、例如禁用 Auto-MDIX 和自动协商。 这些设置可通过自举或寄存器访问进行配置。  

    此致、
    Justin