This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如果我不使用 USB 3.0交流耦合电容器该怎么办

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897353/tusb8041-what-if-i-not-use-usb-3-0-ac-coupling-capacitor

器件型号:TUSB8041

我将 TUSB8041用于 USB 集线器。

但是、当我连接到下游的 USB 3.0器 件时、CPU 和 TUSB8041无法识别 USB3.0器件、但只能识别 USB2.0器件。

仅适用于高速。 (CPU (上行)-TUSB8041-USB 器件(下行流))

在进行调试时、我在原理图中发现、我没有在 TX/RX 线路中放置交流耦合电容器。 这些必须在行中吗?  

这种影响(不包括交流电容)是否会使 CPU 无法识别 USB 3.0并仅在高速情况下工作?

换句话说、USB 高速和超高速是由这些交流耦合电容器决定的?

如果没有、是否有人可以建议我还可以做什么来识别 USB 3.0?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seokmin、您好!

    是的、SSTX/SSRX (USB 3.0)需要交流耦合电容器才能正常工作。  如果没有它们、所有信号都将通过 DP/DM 线路(USB 2.0)发出。  需要在您的设计中重新设计这些器件、以便 USB 3.0正常工作。

    此致、

    JMMN