This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:M-LVDS 查询

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894564/ds90lv011a-m-lvds-query

器件型号:DS90LV011A

您好、Lee、

与 M-LVDS 相关、客户计划以200Mbps 的速度将其用于机架中的背板通信。  要添加另一个机架,计划使用延长电缆连接两个机架的背板。  对于机架之间的100米电缆、使用 M-LVDS 时的速度是否为200 Mbps?

您在此处是否有该器件的建议?

抄送给客户、以便直接回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

     如果链路是点对点(一个 Tx 到一个 Rx)、则完全可以使用某种形式的 LVDS 或 MLVDS 在机架之间提供200Mbps 的通信。  如果将此链路设置为多点背板互连的任何部分、则使用此技术几乎无法以这种速度运行。  器件负载和背板残桩会将信号降级到远低于器件最大值200Mbps 的水平。

    只需检查100米的电缆长度?

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们计划使用多点 LVDS 实现1个主站、该主站能够与多个从站通信。 随附的是我们计划使用的方案。  

    有两个与此架构相关的查询:

    1.如果我们在背板中使用此功能,考虑到背板长度约为460毫米,我们可以达到多大的最大速度?

    2.如果我们想使用长度为100米的电缆扩展到其他机架,我们可以达到多快的速度?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    将 Master1放置在背板的一端有助于在 接口上保持带宽。  终止必须在 Slave12的远端。

    1.背板的整体密度 有利于带宽。  每3.5cm ( 460mm / 13)约有1个负载。   最大的带宽限制往往是每个从设备与背板本身之间的存根长度。  这些器件具有 IBIS 模型。  使用 Hyperlynx 之类的工具、您可以很好地了解采用此拓扑的背板的潜在带宽。

    2.我不建议将这项技术应用于扩展100米的应用。  我会使用以太网等设备进行长距离连接。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的快速响应。 下面还将介绍几个要点:

    1、是的、我们将使用基于编号的端接 负载的变化。 此外、根据负载类型、我们将创建 IBIS 模型并进行仿真以找到可实现的带宽。

    2.如果完全需要使用延长电缆,我们可以在不降低带宽的情况下实现多长时间? 如10m 或40m?

      或者、在使用电缆时、我们不应使用多点 LVDS 协议、只应将其限制在背板上?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    它不仅仅是衰减。  LVDS 实际上并不是为远距离通信而设计的。  共模电压的范围太窄。  这导致执行工作脆弱。  为了克服 GND 差异、以太网使用隔离变压器来实现这种 类型的隔离。

    如果电缆 连接在同一房间或区域内、以便 两 个设备机架 可以连接到同一 接地 GND、则 可以在电缆上使用 MLVDS 或 LVDS。  否则、我不建议使用 LVDS。  

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的反馈。 我们将尝试在 Hyperlynx 中对基于负载的背板通信进行仿真。

    此致。

    Vivek