大家好、
我的客户在评估 DS100RT410时遇到了许多问题。 您是否有一些快速入门指南或可以分享的指南?
此外、您是否可以共享默认寄存器来帮助客户或初始化参考代码?
有4 个 DS100RT410和1个 EEPROM、在10GbE 条件下、它们可以读取每个 DS100RT410和 EEPROM 的器件地址、但无法进行其他通信。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在评估 DS100RT410时遇到了许多问题。 您是否有一些快速入门指南或可以分享的指南?
此外、您是否可以共享默认寄存器来帮助客户或初始化参考代码?
有4 个 DS100RT410和1个 EEPROM、在10GbE 条件下、它们可以读取每个 DS100RT410和 EEPROM 的器件地址、但无法进行其他通信。
提前感谢您。
尊敬的 Betty:
请告诉我们:
1)。 我们无法通过 SMBus 接口访问器件寄存器?
2)。 您可以向我们发送原理图吗?
3)。 此外、请告知我们测试设置和问题的性质。
此致、Nasser
您好、Nasser、
它们可以使用 SMBus 访问重定时器寄存器、但只能写入0x18的器件。 对于0x19、0x1a、0x1b 等其他类型、它们只能 读取而不能写入。
2.请参阅附件了解原理图。
DS100RT410用于 开关、总共需要12pes 重定时器。 问题是0x18的重定时器可以连接、而其他的则不能连接。
尊敬的 Betty:
我们能否做几个实验:
1)。 让我们在器件#2或地址为0x19的器件 SCL 和 SDA 信号上放置示波器探针、然后从器件#1 (0x18地址)进行读取和写入。 这应该像您提到的那样进行。 接下来、获取另一个示波器屏幕截图并从器件#2进行读取/写入。 这些示波器快照之间有何区别? 我们能否实现这些示波器短路?
2)。 如果您将 R519和 R520的电阻从4.7K 更改为1K Ω、您是否看到任何改进? 或者、您现在可以读取并写入任何重定时器吗?
3)。 SMBus SCL 频率是多少? 如果降低频率、会产生什么影响?
此致、Nasser