This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1EVM:DS90UB949-Q1无链路

Guru**** 633105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1EVM, DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1, ALP, USB2ANY, DS90UB947-Q1EVM, DS90UB948-Q1EVM, DS90UH948-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158396/ds90uh948-q1evm-no-link-from-ds90ub949-q1

器件型号:DS90UH948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB949-Q1DS90UB948-Q1ALPUSB2ANYDS90UB947-Q1EVMDS90UB948-Q1EVMDS90UH948-Q1

大家好。 我无法从  DS90UB949-Q1串行器获取在 DS90UH948-Q1EVM 上工作的链接。 同一串行器和 电缆提供了到 DS90UB948-Q1的链接、没有 任何问题。 我在知道链路应该正常后尝试切换 PDB 开关、但我运气不好。

下面是我的 EVM 跳线和 DIP 开关设置的图片:

以下是我的工作设置的 EEPROM 转储:

DS90UB949-Q1 Serializer:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 30 00 00 d2 80 00 58 00 00 00 02 00 07 25 30 03    0..??.X...?.?%0?
10: 00 00 00 98 00 00 fe 9e 7f 7f 01 00 00 00 04 00    ...?..?????...?.
20: 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a    ?.%.....?  ?..?Z
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
40: 14 55 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?U..?...........
50: 9e a1 1e 00 08 0c 00 00 00 00 cd 20 02 06 44 99    ???.??....? ??D?
60: 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    "?..?...........
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 a8 00 28 00 00 e0 c0 00 00 00 00 00 ff 00    ..?.(..??.......
d0: 02 a1 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ??..............
e0: 00 00 a8 00 28 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..?.(8..........
f0: 5f 55 42 39 34 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB949..........

DS90UB948-Q1 Deserializer:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 58 04 00 f0 fe 1e 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00    X?.???.0........
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 3b 13 50 05    .........?..;?P?
20: 09 91 40 20 00 00 0e 0e 11 00 00 00 00 00 00 00    ??@ ..???.......
30: 00 00 90 25 01 00 00 8c 00 00 00 01 20 e0 23 00    ..?%?..?...? ?#.
40: 43 1f 03 00 60 88 00 00 0f e0 00 08 00 00 63 00    C??.`?..??.?..c.
50: 03 10 00 01 80 00 00 00 00 7f 20 20 00 00 00 00    ??.??....?  ....
60: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00    ....?.........?.
70: 00 00 00 07 07 08 00 00 00 00 00 6d 02 00 00 00    ...???.....m?...
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 8c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..?.............
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00    ........?.......
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 5f 55 42 39 34 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB948..........

下面是 使用同一串行器无法正常工作的评估板的转储:

DS90UB949-Q1 Serializer:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 30 00 00 d2 80 00 58 00 00 00 06 00 13 25 30 03    0..??.X...?.?%0?
10: 00 00 00 98 00 00 fe 9e 7f 7f 01 00 04 00 04 00    ...?..?????.?.?.
20: 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a    ?.%.....?  ?..?Z
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
40: 14 55 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?U..?...........
50: 87 a1 1e 00 08 0c 00 00 00 00 12 20 02 06 44 00    ???.??....? ??D.
60: 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    "?..?...........
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 a8 00 18 38 00 60 c0 00 00 00 00 00 ff 00    ..?.?8.`?.......
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 a8 00 08 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..?.?8..........
f0: 5f 55 42 39 34 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB949..........

DS90UH948-Q1EVM Deserializer Eval board:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 58 04 00 f0 fe 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    X?.???..........
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 22 10 00 00    .........?.."?..
20: 00 00 00 20 08 00 83 84 20 00 00 00 00 00 00 00    ... ?.?? .......
30: 00 00 90 25 01 00 00 8c 00 00 00 3f 20 40 23 00    ..?%?..?...? @#.
40: 43 03 03 00 60 88 00 00 0f 80 00 08 00 00 63 00    C??.`?..??.?..c.
50: 03 10 00 01 80 00 00 00 00 7f 20 20 00 00 00 00    ??.??....?  ....
60: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ....?...........
70: 00 00 00 07 07 18 00 00 40 02 00 40 02 00 00 00    ...???..@?.@?...
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..?.............
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00    ........?.......
f0: 5f 55 48 39 34 38 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00    _UH948..?.......

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的提问!

    我已在实验室中复制了您的设置、它工作正常、没有任何问题。  

    您的电源是否打开? 正确连接到电源后、LED3指示灯应亮起。 我在您的设置图像中看不到指示灯亮起。

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我拍照时、电路板已关闭、但在我测试/抓取这些转 储时、电路板已通电。

    当我回到工作台后,我将再拍一张照片,并给它加电。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    好的、没问题。 我只是想在深入了解您的设置之前、先尝试一下显而易见的事情。

    我现在在我的工作台上工作了。 您还能了解一下串行器的情况吗?

    此外、是否已安装 ALP? 调试和查看是否通过其软件链接更容易

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设置工作正常。

    DS90uh948解串器:

    ds90ub949串行器:

    ALP 信息选项卡:

    尊敬的、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是已 打开解串器 EVM 的图片:

    遗憾的是、我目前没有串行器 EVM;我要连接的串行器位于现有产品中(但我确实可以控制它、可以更改寄存器值等)。

    下面是 EVM 的屏幕截图、如 ALP 中所示:

    由于没有链路、我无法在 i2c 反向通道上看到串行器。 但是、如果我将串行器和解串器的 i2c 线路直接连接在一起、我可以通过 USB2any 中内置的解串器在 ALP 中看到这两条线路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户是否有用于949的启动脚本手动更改其寄存器值?

    您还有其他可以使用的 UH948 EVM 板吗?

    谢谢、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有一些启动、尽管我尝试手动运行、但没有运气。 具体而言、在串行器上配置 GPIO 0、1、2和3、 i2c 控制(EE 地址0x17)设置为0x9E (启用 i2c 直通并设置 sda 保持时间和毛刺脉冲滤波器深度):

    启动的其余部分都是为了配置 解串器、这要求 i2c 通道处于启动状态、但我甚至还没有通过 EVM 获得如此远的距离...

    我目前只有一个评估板;如果您认为这一个解串器很糟糕、我可以尝试对新解串器进行回流焊、但我不相信这还不是配置/用户错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    让我们后退一步。 我已将我的 EVM 与您的寄存器转储中的相同 IDX 和模式选择设置捆绑在一起。

    您可以尝试在设置中实现这些默认寄存器值吗?  

    下面是我旁边正在处理的949的寄存器转储:

    Register Display - ALP Nano 1 - DS90UH949, Connector 1
    
    Register	Data	Name
    0x0000	0x30	I2C Device ID
    0x0001	0x00	Reset
    0x0003	0xDA	General Configuration
    0x0004	0x80	Mode Select
    0x0005	0x00	I2C Master Config
    0x0006	0x58	DES ID
    0x0007	0x00	SlaveID[0]
    0x0008	0x00	SlaveAlias[0]
    0x0009	0x00	Reserved
    0x000A	0x0D	Back Channel CRC Errors
    0x000B	0x00	Back Channel CRC Errors
    0x000C	0x13	General Status
    0x000D	0x10	GPIO[0] Config
    0x000E	0x00	GPIO[1] and GPIO[2] Config
    0x000F	0x00	GPIO[3] Config
    0x0010	0x00	GPIO[5] and GPIO[6] Config
    0x0011	0x00	GPIO[7] and GPIO[8] Config
    0x0012	0x00	Datapath Control
    0x0013	0x98	General Purpose Control
    0x0014	0x00	BIST and DOPL Control
    0x0015	0x01	I2C_VSELECT
    0x0016	0xFE	BCC Watchdog Control
    0x0017	0x1E	I2C Control
    0x0018	0x7F	SCL High Time
    0x0019	0x7F	SCL Low Time
    0x001A	0x01	Datapath Control 2
    0x001B	0x00	BIST BC Error Count
    0x001C	0x00	GPI Pin Status 1
    0x001D	0x00	GPI Pin Status 2
    0x001E	0x04	TX_PORT_SEL
    0x001F	0xF5	Frequency Counter
    0x0020	0x0B	Deserializer Capabilities 1
    0x0021	0x00	Deserializer Capabilities 2
    0x0022	0x25	Reserved
    0x0023	0x00	Reserved
    0x0024	0x00	Reserved
    0x0025	0x00	Reserved
    0x0026	0x00	Link Detect Control
    0x0027	0x00	Reserved
    0x0028	0x01	Reserved
    0x0029	0x20	Reserved
    0x002A	0x20	Reserved
    0x002B	0xA0	Reserved
    0x002C	0x00	Reserved
    0x0030	0x00	SCLK_CTRL
    0x0031	0x00	AUDIO_CTS0
    0x0032	0x00	AUDIO_CTS1
    0x0033	0x00	AUDIO_CTS2
    0x0034	0x00	AUDIO_N0
    0x0035	0x00	AUDIO_N1
    0x0036	0x00	AUDIO_N2_COEFF
    0x0037	0x00	CLK_CLEAN_STS
    0x0038	0x00	Reserved
    0x0039	0x00	Reserved
    0x003A	0x00	Reserved
    0x003B	0x00	Reserved
    0x003C	0x00	Reserved
    0x003D	0x00	Reserved
    0x003E	0x00	Reserved
    0x003F	0x00	Reserved
    0x0040	0x14	Reserved
    0x0041	0x55	Reserved
    0x0042	0x00	Reserved
    0x0043	0x00	Reserved
    0x0044	0x80	Reserved
    0x0045	0x00	Reserved
    0x0046	0x00	Reserved
    0x0047	0x00	Reserved
    0x0048	0x00	APB_CTL
    0x0049	0x00	APB_ADR0
    0x004A	0x00	APB_ADR1
    0x004B	0x00	APB_DATA0
    0x004C	0x00	APB_DATA1
    0x004D	0x00	APB_DATA2
    0x004E	0x00	APB_DATA3
    0x004F	0x00	BRIDGE_CTL
    0x0050	0x17	BRIDGE_STS
    0x0051	0xA1	EDID_ID
    0x0052	0x1E	EDID_CFG0
    0x0053	0x00	EDID_CFG1
    0x0054	0x08	BRIDGE_CFG
    0x0055	0x0C	AUDIO_CFG
    0x0056	0x00	Reserved
    0x0057	0x00	Reserved
    0x0058	0x00	Reserved
    0x0059	0x00	Reserved
    0x005A	0x92	DUAL_STS
    0x005B	0x20	DUAL_CTL1
    0x005C	0x02	DUAL_CTL2
    0x005D	0x06	FREQ_LOW
    0x005E	0x44	FREQ_HIGH
    0x005F	0x00	HDMI_FREQ
    0x0060	0x22	SPI_TIMING1
    0x0061	0x02	SPI_TIMING2
    0x0062	0x00	SPI_CONFIG
    0x0064	0x10	PGCTL
    0x0065	0x00	PGCFG
    0x0066	0x00	PGIA
    0x0067	0x00	PGID
    0x0068	0x00	Reserved
    0x0069	0x00	Reserved
    0x006A	0x00	Reserved
    0x006B	0x00	Reserved
    0x006C	0x00	Reserved
    0x0070	0x00	SlaveID[1]
    0x0071	0x00	SlaveID[2]
    0x0072	0x00	SlaveID[3]
    0x0073	0x00	SlaveID[4]
    0x0074	0x00	SlaveID[5]
    0x0075	0x00	SlaveID[6]
    0x0076	0x00	SlaveID[7]
    0x0077	0x00	SlaveAlias[1]
    0x0078	0x00	SlaveAlias[2]
    0x0079	0x00	SlaveAlias[3]
    0x007A	0x00	SlaveAlias[4]
    0x007B	0x00	SlaveAlias[5]
    0x007C	0x00	SlaveAlias[6]
    0x007D	0x00	SlaveAlias[7]
    0x0080	0x00	RX_BKSV0
    0x0081	0x00	RX_BKSV1
    0x0082	0x00	RX_BKSV2
    0x0083	0x00	RX_BKSV3
    0x0084	0x00	RX_BKSV4
    0x0090	0x00	TX_KSV0
    0x0091	0x00	TX_KSV1
    0x0092	0x00	TX_KSV2
    0x0093	0x00	TX_KSV3
    0x0094	0x00	TX_KSV4
    0x0098	0x00	Reserved
    0x0099	0x00	Reserved
    0x009A	0x00	Reserved
    0x009B	0x00	Reserved
    0x009C	0x00	Reserved
    0x009D	0x00	Reserved
    0x009E	0x00	Reserved
    0x009F	0x00	Reserved
    0x00A0	0x00	RX_BCAPS
    0x00A1	0x00	RX_BSTATUS0
    0x00A2	0x00	RX_BSTATUS1
    0x00A3	0x00	KSV_FIFO
    0x00C0	0x00	HDCP_DBG
    0x00C1	0x00	Reserved
    0x00C2	0xA8	HDCP_CFG
    0x00C3	0x00	HDCP_CTL
    0x00C4	0x28	HDCP_STS
    0x00C5	0x38	Reserved
    0x00C6	0x00	HDCP_ICR
    0x00C7	0x00	HDCP_ISR
    0x00C8	0xC0	NVM_CTL
    0x00C9	0x00	Reserved
    0x00CA	0x00	Reserved
    0x00CB	0x00	Reserved
    0x00CC	0x00	Reserved
    0x00CE	0xFF	BLUE_SCREEN
    0x00D0	0x00	IND_STS
    0x00D1	0xA1	IND_SAR
    0x00D2	0x00	IND_OAR
    0x00D3	0x33	IND_DATA
    0x00E0	0x00	HDCP_DBG_ALIAS
    0x00E1	0x00	Reserved
    0x00E2	0xA8	HDCP_CFG_ALIAS
    0x00E3	0x00	HDCP_CTL_ALIAS
    0x00E4	0x28	HDCP_STS_ALIAS
    0x00E5	0x38	Reserved
    0x00E6	0x00	HDCP_ICR_ALIAS
    0x00E7	0x00	HDCP_ISR_ALIAS
    0x00F0	0x5F	HDCP_TX_ID0
    0x00F1	0x55	HDCP_TX_ID1
    0x00F2	0x42	HDCP_TX_ID2
    0x00F3	0x39	HDCP_TX_ID3
    0x00F4	0x34	HDCP_TX_ID4
    0x00F5	0x39	HDCP_TX_ID5
    0x00F6	0x00	Reserved
    0x00F8	0x00	Reserved
    0x00F9	0x00	Reserved
    

    下面是我旁边正在工作的948的寄存器转储:

    Register Display - ALP Nano 1 - DS90UH948, Connector 1
    
    Register	Data	Name
    0x0000	0x58	I2C Device ID
    0x0001	0x04	Reset
    0x0002	0x00	General Configuration 0
    0x0003	0xF8	General Configuration 1
    0x0004	0xFE	BCC Watchdog Control
    0x0005	0x1E	I2C Control 1
    0x0006	0x00	I2C Control 2
    0x0007	0x30	REMOTE ID
    0x0008	0x00	SlaveID[0]
    0x0009	0x00	SlaveID[1]
    0x000A	0x00	SlaveID[2]
    0x000B	0x00	SlaveID[3]
    0x000C	0x00	SlaveID[4]
    0x000D	0x00	SlaveID[5]
    0x000E	0x00	SlaveID[6]
    0x000F	0x00	SlaveID[7]
    0x0010	0x00	SlaveAlias[0]
    0x0011	0x00	SlaveAlias[1]
    0x0012	0x00	SlaveAlias[2]
    0x0013	0x00	SlaveAlias[3]
    0x0014	0x00	SlaveAlias[4]
    0x0015	0x00	SlaveAlias[5]
    0x0016	0x00	SlaveAlias[6]
    0x0017	0x00	SlaveAlias[7]
    0x0018	0x00	MAILBOX_18
    0x0019	0x01	MAILBOX_19
    0x001A	0x00	GPIO[9] and Global GPIO Config
    0x001B	0xF8	Frequency Counter
    0x001C	0x22	General Status
    0x001D	0x10	GPIO0 Config
    0x001E	0x00	GPIO1_2 Config
    0x001F	0x00	GPIO3 Config
    0x0020	0x00	GPIO5_6 Config
    0x0021	0x00	GPIO7_8 Config
    0x0022	0x40	Datapath Control
    0x0023	0x20	RX Mode Status
    0x0024	0x08	BIST Control
    0x0025	0x00	BIST ERROR COUNT
    0x0026	0x83	SCL High Time
    0x0027	0x84	SCL Low Time
    0x0028	0x21	Datapath Control 2
    0x0029	0x00	FRC Control
    0x002A	0x00	White Balance Control
    0x002B	0x00	I2S Control
    0x002C	0x00	Reserved
    0x002D	0x00	Reserved
    0x002E	0x00	PCLK Test Mode
    0x002F	0x00	Reserved
    0x0030	0x00	Reserved
    0x0031	0x00	Reserved
    0x0032	0x90	Reserved
    0x0033	0x25	Reserved
    0x0034	0x01	DUAL_RX_CTL
    0x0035	0x00	AEQ TEST
    0x0036	0x00	Reserved
    0x0037	0x8C	MODE_SEL
    0x0038	0x00	Reserved
    0x0039	0x00	Reserved
    0x003A	0x00	I2S_DIVSEL
    0x003B	0x00	Reserved
    0x003C	0x20	Reserved
    0x003D	0x40	Reserved
    0x003E	0x23	Reserved
    0x003F	0x00	Reserved
    0x0040	0x43	Reserved
    0x0041	0x03	LINK ERROR COUNT
    0x0042	0x03	Reserved
    0x0043	0x00	HSCC_CONTROL
    0x0044	0x60	ADAPTIVE EQ BYPASS
    0x0045	0x88	ADAPTIVE EQ MIN MAX
    0x0046	0x00	Reserved
    0x0047	0x00	Reserved
    0x0048	0x0F	Reserved
    0x0049	0x80	FPD_TX_MODE
    0x004A	0x00	Reserved
    0x004B	0x08	reg_4B
    0x004C	0x00	Reserved
    0x004D	0x00	Reserved
    0x004E	0x63	Reserved
    0x004F	0x00	Reserved
    0x0050	0x03	Reserved
    0x0051	0x10	Reserved
    0x0052	0x00	areg12_2
    0x0053	0x01	Reserved
    0x0054	0x80	Reserved
    0x0055	0x00	Reserved
    0x0056	0x00	areg12_6
    0x0057	0x00	areg12_7
    0x0058	0x00	Reserved
    0x0059	0x7F	Reserved
    0x005A	0x20	Reserved
    0x005B	0x20	Reserved
    0x005C	0x00	Reserved
    0x005D	0x00	Reserved
    0x005E	0x00	Reserved
    0x005F	0x00	Reserved
    0x0060	0x00	Reserved
    0x0061	0x00	Reserved
    0x0062	0x00	Reserved
    0x0063	0x00	Reserved
    0x0064	0x10	PGCTL
    0x0065	0x00	PGCFG
    0x0066	0x00	PGIA
    0x0067	0x00	PGID
    0x0068	0x00	PGDBG
    0x0069	0x00	PGTSTDAT
    0x006E	0x00	GPI Pin Status 1
    0x006F	0x00	GPI Pin Status 2
    0x0070	0x00	Reserved
    0x0071	0x00	Reserved
    0x0072	0x00	Reserved
    0x0073	0x07	Reserved
    0x0074	0x07	Reserved
    0x0075	0x08	Reserved
    0x0076	0x00	Reserved
    0x0077	0x00	Reserved
    0x0078	0x00	Reserved
    0x0079	0x00	Reserved
    0x007A	0x00	Reserved
    0x007B	0x00	Reserved
    0x007C	0x02	Reserved
    0x0080	0x00	RX_BKSV0
    0x0081	0x00	RX_BKSV1
    0x0082	0x00	RX_BKSV2
    0x0083	0x00	RX_BKSV3
    0x0084	0x00	RX_BKSV4
    0x0090	0x00	TX_KSV0
    0x0091	0x00	TX_KSV1
    0x0092	0x00	TX_KSV2
    0x0093	0x00	TX_KSV3
    0x0094	0x00	TX_KSV4
    0x0098	0x00	Reserved
    0x0099	0x00	Reserved
    0x009A	0x00	Reserved
    0x009B	0x00	Reserved
    0x009C	0x00	Reserved
    0x009D	0x00	Reserved
    0x009E	0x00	Reserved
    0x009F	0x00	Reserved
    0x00C0	0x00	HDCP_DBG
    0x00C1	0x00	HDCP_DBG2
    0x00C3	0x00	Reserved
    0x00C4	0x00	HDCP_STS
    0x00C5	0x00	Reserved
    0x00C8	0xC0	Reserved
    0x00C9	0x00	NVM_DATA
    KSV_FIFO_DATA
    0x00CA	0x00	NVM_ADDR0
    KSV_FIFO_ADDR0
    0x00CB	0x00	NVM_ADDR1
    KSV_FIFO_ADDR1
    0x00CC	0x00	Reserved
    0x00E0	0x00	RPTR_TX0
    0x00E1	0x00	RPTR_TX1
    0x00E2	0x00	RPTR_TX2
    0x00E3	0x00	RPTR_TX3
    0x00E8	0x00	XRPTR_STS
    0x00E9	0x00	XRPTR_CTL
    0x00EA	0x00	XRPTR_BSTS0
    0x00F0	0x5F	HDCP_RX_ID0
    0x00F1	0x55	HDCP_RX_ID1
    0x00F2	0x48	HDCP_RX_ID2
    0x00F3	0x39	HDCP_RX_ID3
    0x00F4	0x34	HDCP_RX_ID4
    0x00F5	0x38	HDCP_RX_ID5
    0x00F6	0x00	Reserved
    0x00F8	0x00	Reserved
    0x00F9	0x00	Reserved

    此外、您还有其他可用于验证948的串行器 EVM 吗? 比如947evm 或941 EVM?

    此外、是否可以发送串行器的启动脚本? 我可以尝试在板上复制脚本问题

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您还能分享电路板背面的图片吗? 由于您正在尝试使用 HSD 连接器、因此请确保从 HSD 引脚连接到 SMA 连接器的焊点未桥接。  

    我已经看到、如果对 SMA 路径进行桥接、则会发生这种情况、因为它会在信号路径中创建一个较大的存根。  

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMA 跳线垫似乎未桥接。

    关于串行器启动脚本、它就是这样的:

    i2cset -y 2 0x18 0x0D 0x25
    i2cset -y 2 0x18 0x03 0x0F
    i2cset -y 2 0x18 0x0E 0x30
    i2cset -y 2 0x18 0x17 0x9E

    我很快会尝试确认配置引脚是如何捆绑的。

    我这边的一些坏消息: 在尝试使用不同的接收器电路时、我似乎损坏 了串行器(我不再与 i2c 通信、视频输出在之前已知良好的生产设置下不再工作)。

    我已经订购了一些更换硬件、但在硬件送达之前无法继续进行故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我很遗憾听到这个消息。 当新硬件送达时、我很乐意继续帮助调试这个问题

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我收到了我的新硬件、包括 DS90UB947-Q1EVM 串行器板。

    我找不到 DS90UH948-Q1EVM (甚至 DS90UB948-Q1EVM)的替代产品;它们似乎无处不在。

    即使将串行器 EVM 直接连接到解串器 EVM、我仍然无法获取链接。

    下面 是当前设置的照片:

    我将很快尝试将 寄存器重置为出厂默认值、看看它是否会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的再次光临! 这更像是 DS90UH948-Q1EVM  器件有缺陷问题。  

    您是否有通过 ALP 进行设置的图像?

    我将 EVM 重新设置为与您的映像匹配、以查看是否可以重现这种情况。

     尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 ALP 连接到串行器的样子(解串器不会通过 i2c 在 FPD 链接上进行枚举)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您有正向通道吗? 需要有视频输入才能在947和948之间启用锁定。

    单击图形发生器选项卡->时序源设置为内部->启用发生器。

    您能否尝试通过此操作来查看是否可以从947看到948?

    我认为您有正向通道、但无法反向通道。

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该;我通过 LVDS 发送947 1920x1200 @60Hz。 我尝试了发生器选项卡(将时钟从外部更改为内部)并对948进行了下电上电(也尝试了切换 PDB)。 相同的结果。

    通过 USB/ALP 连接到947时、如果我在948上切换 PDB、我确实会看到 ALP 灰色输出中的"合作伙伴信息"部分(并在 UI 中将"链接到解串器"更改为"否")、 但它仍然显示为不同的模型解串器、我无法通过 i2c 看到它。 但这告诉我、至少有一些通过 FPD Link 进行的通信...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试重置两个板上的所有寄存器。 以下是符合 ALP 的电流值:

    e2e.ti.com/.../947.txte2e.ti.com/.../2818.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、我看到您的0xC 寄存器设置为0x17十六进制。 这表示它们指示947和948之间的链路。 您能否在"Scripting"选项卡上尝试从947简单读取到948、然后查看是否能够读取远程寄存器? 即 board.ReadI2C (devAddress、寄存器)

    或者转到947上的远程寄存器选项卡、查看是否可以查看是否能够访问948?

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有远程寄存器仅显示为0x00:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    遗憾的是 、UH948 EVM 板似乎存在问题。 您可以通过什么方式获得不同的 UH948EVM?  

    我将查看所有信息、并很快返回给您一些调试方向。

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在到处寻找一个,到目前为止都是空的。 您是否认为解串器本身是坏的? 我可以尝试重新工作电路板…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开始去除水之前... 您能否验证  DS90UH948-Q1EVM 上的跳线设置?

    跳线:

    JP5 - VDD_I2C 跳转到 VDD33

    JP6 - 开路(无连接)

    JP7 - 开路(无连接)

    JP8 -开路(无连接)

    JP9 - 开路(无连接)

    JP10 - 开路(无连接)

    JP11 - 开路(无连接)

    JP12 - VDDIO 跳转到 VDD33

    接头:

    J12 - 开路(无连接)

    J14. - 打开(无连接)

    J17 - 开路(无连接)

    J21 - 开路(无连接)

    开关:

    S1 (Mode_sel0)- 5打开、 所有其他关闭

    S2 (Mode_sel1)- 1打开、 所有其他关闭

    S3 - 1、2打开(低)、3关闭(高)

    S4 (IDX)- 1打开、 所有其他关闭

    S5 -所有 开关 "打开"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Gimme 大约需要30分钟来验证这些设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否也为我提供947 EVM 板上的跳线值?

    从948evm 的角度来看、跳线值看起来不错。 它们与我的板相匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S1 -全部开启

    S2 (Mode_Sel0)- 5打开、所有其他关闭

    S3 (IDX)- 1打开、所有其他关闭

    ----

    947具有更多的跳线、因此我只列出当前已组装/未打开的跳线。 这些都应处于其"工厂"位置:

    J4 -引脚2和3跳接(离 J49标签最远的引脚)

    J14 -引脚2和3跳接(最靠近 J14标签的引脚)

    J16 -闭合

    J18 -引脚2和3跳接(最靠近 J18标签的引脚)

    J19 - 引脚2和3跳接(最靠近 J19标签的引脚)

    J26 - VDD_11跳转到 1V1_LM

    J33 - VDD5V 至 5V_REG

    J37 - VDD_I2C 跳转到 VDD33

    J40 - 引脚2和3跳接(最靠近 J40标签的引脚)

    J41 - 5V_REG 跳转到5V_LDO

    J46 -已关闭

    J48 -闭合

    J49 -已关闭

    J60 -引脚1和2跳接(最靠近 J60 标签的引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我的结尾看起来一切都很好 我还将 modesel1设置为1、其他所有设置均关闭。 947上的其余引脚同样开路。  

    我认为您的最终不存在应用问题

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、相同。 我有 S6 (模式1)、其中1个打开、所有其他关闭。

    我还将 S5 设置为:1、2:关闭3、4:打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、它是相同的。 我不认为它们是配置问题、而是连接问题。 正如 Casey 之前提到的、连接器可能有问题?

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来实际上是一个有缺陷的解串器 IC。 我已在 EVM 上对 DS90UH948-Q1进行去焊、并重新焊接 了新的 DS90UB948-Q1。 现在、我能够使用完全相同的电缆和配置成功建立链路。 我刚刚尝试了色条测试、也成功了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 我很高兴它现在在工作