This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:过冲总线信号

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965548/sn65hvd1050-over-shoot-bus-signals

器件型号:SN65HVD1050

您好!

客户已使用 SN65HVD1050很长时间、发现总线侧的电压过冲。
您知道过冲的原因吗?

我随附了材料、因此请参考电路图和测量结果。

Q1:图中的第一个过冲(0.5V) 4发生概率约为10%。
Q2:始终会发生图4中的最终过冲。
我不知道原因、您能给我一些建议吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常在两个或多个驱动器同时处于活动状态时发生。

    当两个器件尝试同时发送时、在实际发送隐性位时看到显性位的器件会知道与另一个具有更高优先级的器件发生冲突、然后停止。 每个帧都以发件人的 ID 开头、因此这种冲突在几位后得到解决。

    帧结束时的 ACK 位由接收帧的所有器件驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门斯、

    感谢你的答复。
    我们的客户了解您的描述。

    此致、
    Hiroshi