This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:光纤端口与 DP83849IF?的差值设置

Guru**** 1083740 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID, DP83849IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953502/dp83849id-difference-setting-for-fiber-port-vs-dp83849if

器件型号:DP83849ID
主题中讨论的其他器件: DP83849IF

您好!

我们之前在解决方案中使用过 DP83849IF、但后来我想将其更改为 DP83849ID。 修改后、电气端口可以通信、但光纤端口无法连接。 这两个器件的驱动程序是否兼容? 或者是否有其它连接光纤端口的设置?
从对比中可以看出、DP83849IF 具有更多的 Flex 端口功能、我们没有使用这些功能。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    驱动程序应兼容。 要收集更多信息、请提供以下寄存器的寄存器读数:

    • 0x0
    • 0x1.
    • 0x4.
    • 0x5
    • 0x6
    • 0x10
    • 0x11
    • 0x16
    • 0x17
    • 0x18
    • 0x19

    此外、您是否能够提供原理图?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    非常感谢您的反馈、 问题得到了解决。