主题中讨论的其他器件:TIOL112
您好!
我的客户想知道具有20kohm R_set 的 IO_LIM 的最小值和最大值。
根据数据表中的图4、典型值约为170mA。
我知道我们在这一点上没有保证值、但您能告诉我如何考虑最小值/最大值吗?
您能告诉我他们对最小/最大值的思考量是多少?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Oba-San、您好!
正确的是、我们没有 Rset 电阻器20k Ω 电阻的最小/最大规格、但这是针对100k Ω 值指定的。 由于限值曲线的形状、这通常被视为可用标度的下端、因为它是平坦的、并且器件处于100千欧的低限值水平。
100kohm 规格显示了典型值周围-15mA 至+20mA 的容差、我将其应用于曲线上是这样的、因为在这种情况下、限流电路处于活动状态。
在另两个具有0欧姆或开路电阻值的线路项目中、电流限制电路被有效禁用并设置为最大电平。 这个值不大、100k Ω 线路应该被用作曲线上其它电阻的基准。
此致、
Jonathan