各位专家、您好!
我在将 ONET8501PB 用作 O/E 应用的 RX 时发现了一个奇怪的问题。 在编程期间、我将寄存器2的预加重设置设为8 (1000)、该值未在数据表中列为可能的值、并得到以下结果:
当写入2 (0010)和 A (1010)时、可以看到类似的结果、这些值也未在数据表中列出为可能的值。 在本示例 C 中、使用数据表中的值可得出以下结果、其中输出功率显著降低:
使用未列出的值时 ONET8501PB 的输出对于我的应用更有用、但我担心可能产生的影响、因为这不是数据表中列出的值。 是否有人知道我为什么会获得此输出、或者使用未列出的值可能会出现任何设计问题。 这是一个紧迫的问题,并在试图决定这是否是一个有效的解决方案时造成了瓶颈,因此,我们将会感谢任何帮助。