This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:千兆以太网交换机+ POE、支持2个摄像头

Guru**** 2498595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949310/dp83867ir-gigabit-ethernet-switch-poe-to-support-2-cameras

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:TIDA-010083

大家好、

 TIDA-010083将 DP83867IR 用作具有适用于摄像头的 PoE 的千兆位以太网。 我们是否有使用 DP83867IR 或其他千兆位以太网 PHY 收发器的2个摄像头的参考?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您意味着什么呢? 那么、两个摄像头、一个处理器和一个接口? 在这种情况下、该参考设计仍将是有效的解决方案。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我忘了提到客户正在寻找一款具有 POE 的千兆位以太网交换机、用于两个摄像头。 我们是否有有关此应用的参考设计?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在开关侧、您将需要 PSE、而不是本设计中的 PD。 您是否更多地寻找数据或电源路径? PD 端和 PSE 端的数据路径相同。 但功率是不同的。 有关数据、您可以查看 TIDA-010083、对于 PSE 的电源路径、我将参阅此页面或查看产品线。  

    此致、

    Steffen