This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有什么是不正确的偏置电压症状?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948420/dp83867ir-what-is-an-incorrect-bias-voltage-a-symptom-of

器件型号:DP83867IR

我们使用 的是 DP83867IR 千兆位以太网 PHY、但出现了一些故障。   SNLA246A 此器件故障排除指南的第2步说明了如何确保带隙偏置电阻器在通电时为11kokhm 并且其上方具有1V 电压。  我们看到该电阻器上的电压变化。  我们在很短的时间内测量同一组电子器件上0.5V 至正确1V 范围内的电压。  这显然是某种问题的症状、但故障排除指南未提供任何有关问题根源的建议。  我们衷心感谢您提供任何指导或建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    RBIAS 电压应保持稳定、以便为器件提供内部基准电压。 您是否验证了 RBIAS 电阻器的值和容差? 如果 RBIAS 电压未稳定、可能是电源噪声过大、噪声耦合到 RBIAS 引脚上或电源电压变化? 您能验证这些项目吗?

    此致、
    Justin