This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:LED 引脚

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939085/dp83867is-led-pins

器件型号:DP83867IS

大家好、

我们收到了客户询问器件的 LED 引脚操作的问题。

在1.8V I/O VDD 电源的数据表中、它提到在该电压下运行时 LED 可能会变暗。 这是否意味着 LED 引脚的驱动电压由 VDDIO 中施加的电压决定?

2.这些 LED 引脚的最大拉电流/灌电流是多少?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    1、是 VDDIO 电平决定施加的电压。

    2.为了进行近似计算、您可以假设 LED 引脚阻抗在 VDDIO 和引脚之间连接为~70欧姆阻抗。 使用此公式、您可以计算 LED 引脚上的电压与从该引脚获取的电流。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Vikram ,  

    仅是后续问题、您在此链接#2中提到"已取出"、这是否意味着引脚只能提供拉电流、也可以用作灌电流?

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    当引脚驱动高电压时、它将提供电流。 在这种情况下、您可以将其视为连接到 VDDIO 的~70欧姆电阻器等效值。

    当引脚驱动低电压时、 它将提供电流。  在这种情况下、您可以将其视为连接到 VDDIO 的~70欧姆电阻器等效值。

    --

    此致、

    Vikram