This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987 Schmatic 回顾

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937519/tps65987d-tps65987-schmatic-review

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TVS2200

您好!

请帮助查看随附的 TPS65987D 原理图。

TPS65987D 是源端。

我们不需要通过 USB 路径供电、但我们需要 DP 协议传输。

DP HPD 是否不会与 AP 链接、而是仅通过 i2c1 IRQ 向 AP 报告、而是 DP HPD 中断?

谢谢、br

e2e.ti.com/.../CM6125_2D00_TPS65987DDHRSHR_2D00_20200902.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题分配给专家、专家将很快回复您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图反馈:

    • 不要看到 C_CC1/2保护 IC、确保它们在那里并靠近连接器放置。
    • 将 LDO_1V8电容更改为4.7uF。
    • VBUS 是否已连接到其他位置? 建议在靠近连接器的位置添加 TVS2200和肖特基二极管等 TVS 二极管。
    • 再次检查 HRESET 引脚、此配置将始终导致 PD 复位。 应将100K 与10nF 电容器并联。
    • HPD 应连接到您的显示端口配置。 不确定 Q1702 RFFE6_CLK 的用途。

    可以读取 HPD 电平来指示由于它是 GPIO 引脚的一部分而发生的任何活动连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。

    关于 HPD、这是否意味着由 I2C 读取 HPD 中断?

    HPD 中断能否导致 I2C 中断 并通过 i2c 读取中断?

    谢谢、br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 I2C 中断中、当 DP SID 状态寄存器(0x58)的内容发生变化时、会设置 DP_SID_StatusUpdate 位。

    您可以在此处的主机接口参考手册中找到此信息。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts=1599606148022&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    在寄存器0x58中、有针对 TX/RX 的 DP 状态、它会告诉您是否发生 HPD IRQ。

    我在这里附加了 GUI 的屏幕截图。

    此致、

    Peter