This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:端接电容器/电阻器的布局

Guru**** 2508455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164488/dp83822if-layout-of-termination-caps-resistors

器件型号:DP83822IF

以太网团队、

我们的客户使用的是带1x9光纤收发器的 DP82822IF。  数据表的第9.2.2节说明了如何将电阻器和电容器尽可能靠近收发器放置。  在 EVM 上、电容 C47、C48、C49、C50放置在更远的位置、位于变压器下方。  它们是否应该更靠近收发器?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    C47-C50是隔离电容器(根据客户设计可选、用于光纤。) 该 EVM 适用于功能评估/概念验证、因此适用于多种用例;因此、我建议坚持使用数据表。

    此致、

    Jason Lee