This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124:如何通过 DS90UR124重复 FPD 链接 II、或者哪个 TI 芯片组可以重复 FPD 链接 II 并与 DS90UR124兼容

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS25BR204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925176/ds90ur124-how-to-repeat-fpd-link-ii-by-ds90ur124-or-which-ti-chipset-can-repeat-fpd-link-ii-and-compatible-with-ds90ur124

器件型号:DS90UR124
主题中讨论的其他器件: DS25BR204

您好!

我有一个使用 DS90UR124作为 解串器的器件、现在我想让转换器重复该器件的几个 LVDS 输出、我该怎么做。 我知道 DS90UB926Q 和 DS90UB925Q 可以重复 FPD-Link III、但不能重复 FPD-Link II

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6391035:

    如果电路板上有 UR124、925和926可与 FPD iii 一起用于中继器模式、因为互连将是并行信号。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    感谢您的回答、但925和926只能用于 FPD link II 输入、UR124是 FPD link II、因此它不兼容、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6391035:

    从原始设备到 UR124的链接是 FPDII。  然后、UR124通过 RGB 连接到925 (TX 源)、如925数据表的图16所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub925q-q1.pdf

    可以在中继器应用中使用 FPD-link III。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的快速回复。 那么、您的意思是、我们需要在中继器连接(926和925)之前添加额外的925、对吧?

    如果我们要将中继器模式用于1:2、我们需要一个926作为接收器、两个925作为发送器、对吧? 它似乎使用的芯片组太多了。 我发现有一个中继器芯片 ds25br204、它是否与 FPD link II 兼容? 如果是、它可以使用更少的芯片组来重复 LVDS 信号。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是 FPDLink II、我相信您应该能够使用 DS25CP204器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     什么是 DS25CP204器件、我找不到任何相关信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的错误是指 DS25BR204。  

    CP 是指 LVDS 交叉点器件。 某些具有交叉点功能的器件可能会满足您的应用要求。 以下是这些器件的链接:

    https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#!p404=Deserializer;SerDes;Serializer&p1389=LVDS 

    此致、Nasser