This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从3.3V 到2.5V 的 MDIO 电平转换

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919491/mdio-level-translation-from-3-3v-to-2-5v

主题中讨论的其他器件:PCA9306TXS0102LSF0102

您好!

您能不能建议使用 IC 将 MDIO 电平从3.3V (MAC 侧)转换为2.5V (PHY 侧)。

我发现一个 器件型号为 PCA9306DCTR 的器件库存中、该器件在另一个项目中用于 I2C 应用。 但是、通过查看数据表、我们了解到它可以用于2.5V-3.3V、但不能用于3.3V 至2.5V。

请建议我们是否可以使用相同器件 PCA9306DCTR 进行3.3V-2.5V 转换、或建议使用其他器件。

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我检查几个 TI 芯   片(如 TXS0102、PCA9306、LSF0102)、它们都有一个共同点:VCCA 应小于 VCCB。

    在我们的案例中、要连接到 VCCA 端口的 MAC 为3.3V、而要连接到 VCCB 侧的 PHY 为2.5V。 似乎我们没有任何芯片来满足这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    您是否考虑以另一种方式连接 PCA9306、以便 VREF1侧以2.5V 为基准、VREF2侧以3.3V 为基准?  

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过论坛中的其他一些问题找到了我的答案。 我对主器件、从器件连接(主器件是否可以位于芯片的任何一侧)有疑问。 我确认我们可以在芯片的任何一侧连接主器件。

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  这就是我提出要求的原因-我发现这是有关此器件的常见困惑点。  很高兴找到您的答案!

    此致、
    最大