This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1和 TCAN1043-Q1之间的差异行为

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165608/tcan1043a-q1-difference-behavior-between-tcan1043a-q1-and-tcan1043-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1TCAN1043

您好、专家、

我的客户正在尝试评估 TCAN1043A-Q1以在其生产项目中替代 TCAN1043-Q1。 他们进行了一些测量、但发现了一些不同的行为。 请参阅随附的 Excel 中的测试报告。  

您是否可以确认 TCAN1043A-Q1的行为是否正确? 还请帮助我了解行为。  

e2e.ti.com/.../TCAN1043A_2D00_Q1-vs-TCAN1043_2D00_Q1.xlsx

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    TCAN1043A 与 TCAN1043之间的一个主要区别是 TXDCLP 标志。 此标志被抛出的方式是、如果您进入任一 TXD 显性(低电平)的 CAN 激活模式(正常或静默)。 如果 TXDCLP 标志被抛出、CAN 总线的驱动程序被关闭。 然后通过多种方法关闭该标志:

    能否检查您是否正在进入 TXD 低电平的正常模式?

    最棒的

    Chris