This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:加电时序

Guru**** 654100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165874/ds90ub947-q1-power-on-timing

器件型号:DS90UB947-Q1

您好、专家、

我们的客户使用的 是2个 DS90UB947、其中 只有一个直流/直流电源。  

他们希望使用 MOSFET 来控制 加电时序、如下图所示。

但我们的数据表第71页指出  、trVDDIO 和 trVDD11的电源斜升需要高于200us。

他们担心斜坡在使用 MOSFET 时将小于200us。

200us 是必需的吗? 或者是否有任何建议来实现加电时序?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    如果不满足200us 的上升时间、我们就无法保证运行或行为。 客户必须满足这些规格。

    [引用 userid="519969" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165874/ds90ub947-q1-power-on-timing "]或者是否有任何建议来实现加电时序?[/quot]

    有些直流/直流转换器具有可调节软启动功能、可满足上升时间要求。 如果直流/直流转换器没有此功能、则可以添加 RC 网络来延迟电压上升。  

    此致、

    插孔