请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS92LV010A 您好!
我的客户仅使用 DS92LV010A 作为驱动器模式。
他们总是希望通过将 RE_上拉至 Vcc 来禁用接收器模式。
它们能否直接连接至 Vcc?
或者它们必须在 RE_和 Vcc 之间放置一个电阻器、例如10千欧?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户仅使用 DS92LV010A 作为驱动器模式。
他们总是希望通过将 RE_上拉至 Vcc 来禁用接收器模式。
它们能否直接连接至 Vcc?
或者它们必须在 RE_和 Vcc 之间放置一个电阻器、例如10千欧?
此致、
希拉诺