请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DPHY440SS 主题中讨论的其他器件:SN65LVDT100、
该芯片是否可以与 SN65LVDT100的 LVDS 输出配合使用?
我们使用此芯片作为传感器4通道 mipi CS2输入的重定时器、数据路径如下所示:
传感器(mipi phy)->SN65LVDT100 --> SN75DPHY440SS->FPGA。
我们可以监控 SN65LVDT100 (4通道)的 LVDS 输出、 它们看起来不错、但 SN75DPHY440SS 没有任何输出。
我的问题是:
SN75DPHY440SS 是否可以与 SN65LVDT100的 LVDS 输出配合使用? 还是必须使用标准 MIPI DPHY 输出进行馈送?
2. SN75DPHY440SS (DA0~DA3、DAC)的输入端是否应该有0.1uF 电容器(串联)用于交流耦合?
谢谢