请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125BR401A 大家好、
我的客户使用 DS125BR401a 驱动 SATA 6G 信号。
在系统中,SATA 信号将通过 RAID 卡--1.5米电缆--3英寸 PCB 布线--DS125BR401a-10英寸 PCB 布线--HDD
它们使用通道 7并将寄存器设置为以下 μ:
0x41=0x2F
0x42=0xaf
0x43=0x00
但 SATA 信号的眼图效果不好。 如下所示:
您能否帮助回答以下问题:
DS125BR401a 支持该应用吗?
2.这个眼图是否显示信号已通过 DE?
对于通道 A、我们似乎无法将 DE 调整为通道 B。当我们将 DE 设置为0x00时、这是否意味着 DE 最弱?
4.您能帮助分析 造成这种不良眼图的原因吗?
Lacey
非常感谢!