This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0030:是否有任何器件可以支持 BT.1120接口?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0030, LMH0340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759651/lmh0030-is-there-any-device-that-can-support-bt-1120-interface

器件型号:LMH0030
主题中讨论的其他器件: LMH0340

尊敬的 所有人

    我扫描 LMH0030数据表,它只能支持 ITU-R BT.601,我想知道是否有任何设备可以支持 BT.1120接口?  哪个设备输出可以支持1080p/60Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    通常情况下、FPGA 或 ASIC 执行 BT.1120视频组帧。 LMH0030进行20个并行位串行化并报告任何错误。

    对于1080p/60支持、我们唯一的选择是使用 LMH0340。 此选项使用 Xilinx 或 Intel FPGA。 请在下方添加 LMH0340 FPGA IP 和文档的链接。

    http://www.ti.com/tool/broadcast_video_serdes_ip

    此致、Nasser