This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:CDR 旁路和始终原始输出设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792932/ds110df111-cdr-bypass-and-always-raw-output-setting

器件型号:DS110DF111

大家好、

我有与以下帖子相关的问题。

e2e.ti.com/.../557448

我们的客户需要在中继器模式(CDR 旁路)下使用 DS110DF111、因为他们需要支持 CDR 不支持的数据速率。

我们建议使用以下寄存器设置。

1)。 寄存器0xFF [2]="1"          //访问通道寄存器
2)。 寄存器0x09 [5]="1"        //启用覆盖输出多路复用器
3)。 寄存器0x1E [7:5]="000"  //选择原始数据(CDR 旁路)
4)。 寄存器0x0A [3:2]="11"//    断言 CDR 复位
5)。 寄存器0x0A [3:2]="00"    //取消 CDR 复位

我们有以下问题。

[Q1]如果我们不禁用“锁定监控”、“SBT”、“PPM”和“FLD 检查”功能,会发生什么情况?

[Q2]即使绕过 CDR、我相信 CDR 仍会启用并在后台获取锁定。 当 CDR 无法锁定时、器件通常会将输出静音。 如何强制输出到原始数据,即使在 CDR 处于解锁或旁路状态时也是如此?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    您的寄存器设置正确。

    [Q1]:ppm 检查、锁定监控、SBT 和 FLD 消耗功率。 尤其是 HEO/VEO 锁定监控、因为我们必须执行 EOM。 因此、我希望能降低功耗(在禁用这些锁定限定符时)。
    [Q2]:当寄存器0x09[5]被置位时、用户可以通过寄存器0x1E[7:5]直接控制多路复用器设置。 因此、只要您设置了寄存器0x09[5]、用户就可以完全控制。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。

    [Q1]谢谢、我明白了。

    [Q2] 我了解到、如果 REG 0x09 [5]="1"、多路复用器设置由 REG 0x1E [7:5]设置。 不过、我想澄清一下、当 MUX 设置为原始模式时、输出是否从未静音、因为 CDR 应该仍然启用、并且输入信号也应用于 CDR 输入。 请具体说明我们的意见。

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    [Q2]:当将寄存器0x9[5]=1'b 和寄存器0x1E 设置为原始模式时、输出绝不会静音。 在该寄存器设置下、唯一可以干扰原始模式路径的实体是强制关闭信号检测。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    我现在很清楚。 感谢您的支持!!

    此致、

    Kawai