主题中讨论的其他器件: HD3SS3411
大家好、
您能否帮助找到可将 PCIe 第1代通道连接到第4代 PCIe 的解决方案?
像 PCIe 第1代扩展器一样工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助找到可将 PCIe 第1代通道连接到第4代 PCIe 的解决方案?
像 PCIe 第1代扩展器一样工作
Bonnie、您好!
PCIe 本质上是一个1:1串行链路。 有一些主动协议感知开关可用于操控和分配 PCIe 拓扑。 TI 不制造此类组件。 PCIe 上使用 HD3SS3412A 等无源开关来提供在1:1 PCIe 连接之间切换的无源机制。 一次只能连接一个。
您是否要求同时将单通道 PCIe 链路连接到4个不同的位置?
此致、
Lee
您好、Lee、
开关正常、但看起来像3412只能从1个信道切换到2个器件?
我需要1到4个。
Bonnie、您好!
此应用需要多快的速度才能在第1代工作? Gen2还是 Gen3?
如果通道足够短、能够处理与无源开关相关的额外损耗、则可以将多个开关级联在一起。
此致、
Lee
PCIe 第1代、
您有任何参考电路吗?
Bonnie、您好!
我没有基准电路、但在第1代、应该不存在性能或带宽问题。 您将需要3个2:1开关来在每个方向上进行4:1开关。
下面是 PCIe 1x 通道2.5Gbps 解决方案接口的基本图片。 一次只能选择一条路径、解决方案不是动态的、需要 在 加电时配置选择逻辑并保持恒定。 对于这种类型的应用、每个多路复用器都需要像 HD3SS3411那样的独立 SEL 控制。
此致、
Lee