This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462V-Q1:收发器延迟机制

Guru**** 2118970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169243/tcan1462v-q1-transceiver-delay-mechanism

器件型号:TCAN1462V-Q1

您好!

你好。

数据表中提到收发器回路延迟最大值为160nsec

他们说比特率小于环路延迟。

我们是否必须启用收发器延迟机制才能正常工作?  

客户需要一个与 CAN 接口中使用的收发器延迟机制相关的文档。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    最大 CANFD 速度为5Mbps。 该速率下的单个位将为200ns。 因此、除非它们的运行速度大于最大 CAN FD 速度、否则它不小于环路延迟。 我们的器件可在8Mbps 下运行、但这是在特定的负载条件下和较短的总线长度下运行的。 您还需要找到一个速度可超过5Mbps 的 CAN 控制器。

    您可以在本文档中阅读有关循环延迟的更多信息。 现在、在 CANFD 报文期间、报文有两个部分。 仲裁阶段、然后是数据阶段。 在仲裁期间、多个 CAN 器件可以同时进行通信。 因此、重要的是、每个器件可以同时读取 CAN 总线上的位、以便它们知道它们是否正在丢失仲裁、或者消息是否针对它们。 这就是仲裁的最大速度限制为1Mbps 的原因。 但是、根据 CAN 总线负载的不同、您可能需要使用较低的速度、以便每个器件能够补偿传播延迟。 我链接的文档详细介绍了这一点。

    现在、当您进入数据阶段时、它是一个在总线上传输的器件、因此传播延迟不再重要。 发送器件与其他器件接收位的时间是否比发送位晚得多无关。

    最棒的

    Chris