团队、
我的一位客户有以下查询。
- 引脚模式 v/s SMBus 模式
- 与引脚模式中提供的去加重电平数量相比、SMBus 模式提供了更多去加重选项。 (参考:表7针对 SMBus 模式、表3针对引脚模式)。 是这样吗?
- 与引脚模式中提供的 VOD 电平数量相比、SMBus 模式提供更多 VOD 控制选项。 (参考:表7针对 SMBus 模式、表3针对引脚模式)。 是这样吗?
- 第15页指出"每个输入总共有256种可能的均衡设置。"
表2提供了16种可能的设置。 在引脚模式下、这16个选项可用、而在 SMBus 模式下、这256个选项可用吗?
从何处获取有关256 EQ 组合和相应 dB 值的信息?
- 5.3dB EQ 是 DS100MB203的所有输入都存在的最小/默认 EQ。 此器件不支持0dB EQ 或低值 EQ。
是这样吗?
- "PCIe Gen1/2、10GE 模式" v/s "PCIe Gen3、10GKR 模式
何时使用10GE 模式或10GKR 模式?
表2 (RX EQ)和表7 (TX EQ)中的所有均衡选项在10GKR 和10GE 模式下都可用吗?
如果我保持去加重常量、假设-3.5dB (默认值)值并将模式从10GE 更改为10GKR、则 TX 或 RX 均衡效应是否会随着模式的变化而发生任何变化?
此致
Dilip