This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:a.引脚模式 v/s SMBus 模式,B.和#39;PCIe Gen1/2、10GE 模式和#39;v/s 和#39;PCIe Gen3、10GKR 模式

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168073/ds100mb203-a-pin-mode-v-s-smbus-mode-b-pcie-gen1-2-10ge-mode-v-s-pcie-gen3-10gkr-mode

器件型号:DS100MB203

团队、

我的一位客户有以下查询。  

  1. 引脚模式 v/s SMBus 模式

 

  1. 与引脚模式中提供的去加重电平数量相比、SMBus 模式提供了更多去加重选项。 (参考:表7针对 SMBus 模式、表3针对引脚模式)。 是这样吗?
  2. 与引脚模式中提供的 VOD 电平数量相比、SMBus 模式提供更多 VOD 控制选项。 (参考:表7针对 SMBus 模式、表3针对引脚模式)。 是这样吗?

 

  1. 第15页指出"每个输入总共有256种可能的均衡设置。"

表2提供了16种可能的设置。 在引脚模式下、这16个选项可用、而在 SMBus 模式下、这256个选项可用吗?

从何处获取有关256 EQ 组合和相应 dB 值的信息?

 

  1. 5.3dB EQ 是 DS100MB203的所有输入都存在的最小/默认 EQ。 此器件不支持0dB EQ 或低值 EQ。

是这样吗?

 

 

  1. "PCIe Gen1/2、10GE 模式" v/s "PCIe Gen3、10GKR 模式

 

何时使用10GE 模式或10GKR 模式?

 

表2 (RX EQ)和表7 (TX EQ)中的所有均衡选项在10GKR 和10GE 模式下都可用吗?

如果我保持去加重常量、假设-3.5dB (默认值)值并将模式从10GE 更改为10GKR、则 TX 或 RX 均衡效应是否会随着模式的变化而发生任何变化?

此致

Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    与引脚模式中提供的去加重电平数量相比、SMBus 模式提供了更多去加重选项。 (参考:表7针对 SMBus 模式、表3针对引脚模式)。 是这样吗?

    • 在引脚模式下、共有16个级别可同时控制去加重和 VOD 设置。 这些可针对器件的 D 侧和 S 侧单独设置。 (请参阅表3)
    • 在 SMBus 模式下、有8个电平用于控制去加重设置、8个电平用于独立控制 VOD 设置。 这些可针对单个通道单独设置。 (请参阅表7)

    表2提供了16种可能的设置。 在引脚模式下、这16个选项可用、而在 SMBus 模式下、这256个选项可用吗? 从何处获取有关256 EQ 组合和相应 dB 值的信息?

    • 正确、EQ 可在引脚模式下设置16个电平、在 SMBus 模式下设置256个电平。
    • 在 SMBus 模式下、EQ 设置为8位、因此随着该8位值的增加、EQ 级别单调增加。

    5.3dB EQ 是 DS100MB203的所有输入都存在的最小/默认 EQ。 此器件不支持0dB EQ 或低值 EQ。 是这样吗?

    • 5.3dB 是5GHz 时的最小 EQ。 表2显示了多个频率下的最小 dB。  默认设置为0x2F、对应于5GHz 时的25.8dB。

    何时使用10GE 模式或10GKR 模式?

      表2 (RX EQ)和表7 (TX EQ)中的所有均衡选项在10GKR 和10GE 模式下都可用吗?

    • 是的

    如果我保持去加重常量、假设-3.5dB (默认值)值并将模式从10GE 更改为10GKR、则 TX 或 RX 均衡效应是否会随着模式的变化而发生任何变化?

    • 在10GE 模式下、去加重设置将 VOD 设置为固定电平。 在10G-KR 模式下、去加重设置被忽略、VOD 根据 VID 输入振幅电平自动调整。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您清除大部分问题。

    关于10G v/s 10GKR 的最后一个查询、我不确定我是否理解这些模式。

    [引用 userid="490751" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168073/ds100mb203-a-pin-mode-v-s-smbus-mode-b-pcie-gen1-2-10ge-mode-v-s-pcie-gen3-10gkr-mode/4395292 #4395292"]

    如果我保持去加重常量、假设-3.5dB (默认值)值并将模式从10GE 更改为10GKR、则 TX 或 RX 均衡效应是否会随着模式的变化而发生任何变化?

    • 在10GE 模式下、去加重设置将 VOD 设置为固定电平。 在10G-KR 模式下、去加重设置被忽略、VOD 根据 VID 输入振幅电平自动调整。
    [/报价]

    10GKR 是基于 ANLT 的标准。

    这是否意味着在10GKR 模式下、多路复用器会根据输入信号自动调整 VOD。 什么是去加重设置被忽略?

    MUX 将不会应用任何去加重功能、还是会在10GKR 中考虑编程值(根据表7)?

    10GKR 模式下的 RX EQ 设置如何?  根据引脚/SMBus 设置、它们是否仍然适用?

    [引用 userid="490751" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168073/ds100mb203-a-pin-mode-v-s-smbus-mode-b-pcie-gen1-2-10ge-mode-v-s-pcie-gen3-10gkr-mode/4395292 #4395292]\n 以下主题中对此进行了解答: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958172/ds100kr800-he-difference-between-the-10g-mode-and-10g-kr-mode。 虽然这是针对不同的器件型号、但 DS100MB203的模式差异相同。[/QUERP]

    这是否意味着 对于基于链路训练的协议(如 PCIe 3、10GKR 等)、我们应该使用 KR 模式、而对于 SFI、SGMII 等没有链路训练的接口、我们可以使用10G 或 KR 模式?  

    谢谢!

    Yashoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashoda、

    这是否意味着在10GKR 模式下、多路复用器会根据输入信号自动调整 VOD。 什么是去加重设置被忽略?

    MUX 将不会应用任何去加重功能、还是会在10GKR 中考虑编程值(根据表7)?

    • 根据数据表第8页的脚注、在10G-KR 模式下、编程的 VOD 值可有效调节转接驱动器的增益、而输出 VOD 取决于 VID 电平和频率成分。 相比之下、在10GE 模式下、输出 VOD 由编程的 VOD 值直接调整。
    • 在10G-KR 模式下、转接驱动器不会对信号应用去加重功能、而是线性地通过发送器设置来支持链路训练。

    10GKR 模式下的 RX EQ 设置如何?  根据引脚/SMBus 设置、它们是否仍然适用?

    • 是的、RX EQ 设置仍然适用

    这是否意味着 对于基于链路训练的协议(如 PCIe 3、10GKR 等)、我们应该使用 KR 模式、而对于 SFI、SGMII 等没有链路训练的接口、我们可以使用10G 或 KR 模式?  

    • 正确

    最棒的

    卢卡斯