This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:什么是 MDI 交叉更改

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801772/dp83822i-what-is-mdi-crossover-change

器件型号:DP83822I

您好!

 我想知道 MISR2 (0x0013)中的位11。 什么是"MDI/MDIX 交叉状态更改"?

此外、我想知道 MISR2 (0x0013)中的位3、"MDI 交叉更改启用"。   哪个剂量默认值0表示禁用或启用?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    MISR2位11指示 MDI 和 MDIX 通道间的交叉状态变化。

    MISR2位3控制是否可以在 INT 引脚上观察到"MDI 交叉更改"的中断事件。
    0 =禁用
    1 =使能

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、

    谢谢你

    此致、
    肯什