This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:TPD1E0B04DPLR ESD 空气参数

Guru**** 2504265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800054/tpd1e0b04-tpd1e0b04dplr-esd-air-parameter

器件型号:TPD1E0B04
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04

尊敬的先生/女士

空气放电是否仅为9kV?  


竞争对手的规格。

 

我使用其他销售商的产品检查 CL 值。

例如。 Murata LXES03AAA1 CL 低于 TPD1E0B04DPLR。

https://www.murata.com/en-us/products/productdata/8796832759838/CRESD-E.pdf

我的客户搜索 PCIe Gen 4 ESD 保护器。 空气间隙必须大于15KV。

请您给我们一些建议吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们有 TPD1E01B04、它具有15kV 气隙、电容稍高。