This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:CHxP、CHxN 引脚的偏置电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819866/tpic8101-bias-current-of-chxp-chxn-pins

器件型号:TPIC8101

大家好、团队、

我的客户询问 TPIC8101器件的 CH1P、CH1N、CH2P 和 CH2N 引脚的偏置电流。

列出了+/-1uA 的建议运行条件作为这些引脚的直流输入电流限制、这与器件的偏置电流是否相同?

如果是、将此规格置于建议的工作条件下是不可能的。

此致、

Mahendra Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    很抱歉、我们到目前为止未收到此帖子、我们将对此进行研究并尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、 我可以看到您为什么会遇到这种困惑。 让我尝试解释一下在 chxp 和 chxn 引脚上使用输入电流的指南是什么。 如果您在 chxp/chxn 引脚上看到应用、则器件会配置为微分器。 如果您更改增益和连接的输入电容、输入电流会受到很大影响。 作为 TPIC8101建议配置输入电容器和电阻器的指导、最大输入电流应为+/- 1uA。