This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3695A:DS3695ATMX 替代产品

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832269/ds3695a-ds3695atmx-replacement

器件型号:DS3695A
主题中讨论的其他器件:THVD1550

尊敬的 TI:

您能否为 DS3695ATMX (行业级)推荐正确的替换器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    请查看 THVD1550、它是一种引脚对引脚的替代方案、在 VCC 范围、噪声和 ESD 抗扰度方面具有更高的性能。  如果您对器件有任何疑问或反馈、请告诉我。

    此致、
    最大