请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849IF 主题中讨论的其他器件:DP83849ID、
大家好、
我的客户正在使用 DP83849ID。 现在、他们希望将 DP83849ID 更改为 DP83849IF、并保持函数不变。 但我们注意到、Id 和 if 之间的引脚56不同。
当客户使用 ID 版本时、它被配置为 RMII 模式并且 P56悬空。 但在 IF 版本中、我们注意到 Pin56具有另 一个 extender_EN 函数。 我的问题是:
1.如果客户希望保持所有 PHY 配置不变、他们能否直接将 ID 版本替换为 IF 版本而不更改任何硬件或软件? 如果版本与之前的 ID 版本配置有所不同、Pin56是否会浮动?
2. ID 版本和 IF 版本之间是否有其他差异?
谢谢。
此致、
韦恩