This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如果不为 VBUS 使用5V 开关、则符合 USB 标准

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782370/tusb8041-usb-compliance-if-not-using-5v-switch-for-vbus

器件型号:TUSB8041

团队、

我的客户在新设计中使用 TUSB8041。 该器件通过其上行端口直接连接到 CPU。 没有连接器等
仅连接数据信号、不存在可切换的上行 VBUS 电压。 集线器的 USB_VBUS 引脚直接连接到电路板上的5V 电源。

此设置是否符合 USB 标准?
他们需要如何处理 USB_VBUS 才能实现 USB 兼容?

TI EVM 在集线器和 CPU 之间使用 VBUS 开关。 这是需要的吗?
是否还需要 EVM 上使用的连接器?

如果集线器直接连接到上行端口而没有带 VBUS 的完整 USB 主机、则建议使用哪种电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我们发送原理图或方框图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Brian!
    我通过电子邮件发送了更多信息。
    如果我们离线解决该问题、我将在这里报告该解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、
    感谢你的帮助。 这就是我们在离线时发现的答案:
    ------
    如果集线器始终连接到有源主机、则可以始终将 USB_VBUS 拉高。 请注意、如果 USB_VBUS 始终处于开启状态、则无法启用 DCP/ ACP 充电模式。 可以直接在主机和集线器之间进行路由、确保每侧的 USB3.0 TX 对上每个发送器附近都有所需的交流电容器。

    我建议对 USB 集线器进行主动复位、以防止主机和集线器在上电复位期间出现任何意外状态。 我们看到一些 USB 主机在启用 USB 集线器的终端并进入合规模式之前尝试访问该集线器。
    ------