This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857528/tusb8041-schematic-review

器件型号:TUSB8041

您好!  

我有一个 Nvidia SOM、它通过 TUSB8041连接到3个 USB 3端口。

图和原理图随附。

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/ktigs_2D00_usb_5F00_V1-v06-8_2D00_sep_2D00_19.pdf


到目前为止、我的调试发现了以下内容:

  1. 我错过了常见问题解答....
    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/719918?-FAQ-How-do-I-debug-a-TI-USB-Hubs-when-downstream-ports-are-non-operational-
    http://www.ti.com/jp/lit/an/slla314/slla314.pdf  (USB 1.1/2.x、但似乎仍然相关)

  2. 板上有5V、3.3V 和1.1V。
  3. 我在晶振引脚上看不到任何时钟(实际上在可选电阻器上)。  计划放置1M 电阻并重新测试。
  4. 未在复位输入上拉。  计划通过8.2K 拉至3.3V。
  5. 在我看来、我交换了 SSTX/RX。  将其交换到0r 焊盘上。
  6. 似乎我没有在 DN 端口的 SSTX 上放置电容器。  计划将0r 替换为0.1uF
  7. 似乎我错误地将电容器放置在 USB_Dx_DN 上。  计划更换为22R。

是否有关于晶体调试的建议?   
您能否查看并告知我在设计中遇到的任何其他问题。

提前感谢、

Ishay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishay、

    此外、我还会查看此文档、并再次提出有关原理图的任何问题或问题。 我还建议使用 TUSB8041A 而不是 TUSB8041。 对于晶振问题、我验证您的 VDD 和 VDD33处于适当的电平、并确保发生干净的复位。 通过填充0.1uF 电容器以开始无源复位、并立即禁用有源复位器件(TPS3808G01DBVR)。  

    • 在 SSTX 上行端口上也缺少交流耦合电容。
    • 可选、但建议用于新设计。 SSTX 应与220nF 的交流耦合、而 SSRX 应与330nF 的交流耦合。
    • 原理图检查清单:    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Malik 的及时回复、提供了 TUSB8041常见问题解答、并查看了原理图。

    我已添加到我们的待处理问题文档中、以替换为 TUSB8041A。

    我发现我错过了晶体引脚上的1M。

    我测量了1.107v 和3.165v。  计划在下一个汇编中对3.3V 进行微调。   

    我计划升高 TPS3808G01DBVR 的引脚1、并组装0.1uF (C23)。  哪一种更好- 1uF 或0.1uF? (FAQ 指定1uF。)

    随附的是更新后的图表、希望现在正确。

    (请注意、我假设使用 TUSB8041时、不需要为旧集线器指定22-33的串联电阻。)

    BR、Ishay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishay、

    我建议使用1uF、因为它在加电时提供更长的复位时间、并且更符合数据表中指定的限制。 然后发布的图片是正确的。 在下一个构建中、我建议通过确保加电复位序列正确来启动加电/调试、然后检查器件是否连接到 SOM。