This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:SN65HVD72DR 不同的底部标记

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853832/sn65hvd72-sn65hvd72dr-different-bottom-markings

器件型号:SN65HVD72

您好!

我的最终用户/客户提出了有关器件型号 SN65HVD72DR、DC 18+的底部标记的问题。 观察到3种不同类型的底部标记、并想知道该部件是否为典型标记:

曲线跟踪已经过测试、显示了样本之间的一致性、而我的终端用户有这个底部标记问题等待确认。 请帮助澄清。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们已联系我们的组装地点、以帮助确认这些标记是否符合预期。  一旦我们听到他们的反馈、我会告诉您(我预计本周会这样做)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果我的最终用户仍在等待反馈、您是否听到从装配侧返回的任何内容? 请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    不幸的是,还没有;我刚刚给他们发了一封催复函。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    现在、我可以确认这些都是该器件的正常底部标记。  很抱歉耽误了一些时间。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大