请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849C 尊敬的 DP83849C 专家:
尽管建议的 VCC 为3.3V,但是否有人有过在1.8V 下运行 phy 的经验? 是否足以进行开发和测试?
此致、
罗科
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.