This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:超出绝对最大额定值

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170753/tcan1043a-q1-exceeding-the-absolute-maximum-ratings

器件型号:TCAN1043A-Q1

TCAN1043A-Q1

根据 DS、TCAN1043A-Q1的 VCC 绝对最大额定值为6V。

我们有一个条件、即 VCC 将一直持续到8V。 请告知您、TCAN1043A-Q1可维持此故障状态的时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asha、  

    绝对最大规格描述了器件可能发生永久损坏的点。 在暴露于此范围之外的条件下一段时间后、我们无法保证器件的可靠性(除非这些条件符合列出的 ESD 测试标准之一)。

    如果预计 Vcc 电压轨会遇到8V 故障、我建议包括一个可防止收发器电源引脚电压超过6.0V 的电路、例如负载开关或齐纳二极管。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott