您好!
我们将使用 i.MX8MP 进行具有两个显示屏的项目。 其中一个屏幕将靠近具有触摸功能的4通道(单通道) LVDS 接口的 MPU。 第二个屏幕也将是4通道(单通道) LVDS 屏幕也具有触摸屏功能、但它与电路板之间的距离将只有几米。 因此、对于第二个屏幕、您建议将什么作为串行器、或者您是否有适用于我们的案例的任何不同解决方案(触摸屏使用 i2c)? 提前感谢您!
此致、
Gencay Akyuz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用 i.MX8MP 进行具有两个显示屏的项目。 其中一个屏幕将靠近具有触摸功能的4通道(单通道) LVDS 接口的 MPU。 第二个屏幕也将是4通道(单通道) LVDS 屏幕也具有触摸屏功能、但它与电路板之间的距离将只有几米。 因此、对于第二个屏幕、您建议将什么作为串行器、或者您是否有适用于我们的案例的任何不同解决方案(触摸屏使用 i2c)? 提前感谢您!
此致、
Gencay Akyuz
您好!
LVDS 总线上的数据速率是多少? 通过使用此链接 https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p404=Buffer&p1389=LVDS、您可以使用 DS90LV804 https://www.ti.com/product/DS90LV804作为4 通道 LVDS 缓冲器、它是支持800Mbps 数据速率的4通道 LVDS。
谢谢
David
您好、Gencay、
我支持 FPD-Link 产品线。 DS90UB927Q-Q1支持高达85MHz 的像素时钟。 您提供的活动视频分辨率适合此范围。 您能否提供视频的 HTOTAL 和 VTOTAL、以便我确认视频时序?
UB927和 UB928支持反向通道数据传输、因此来自触摸屏的 I2C 消息可以返回 MCU。
[引用 userid="532013" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171412/serializer-suggestion-for-4-line-lvds-interface-with-dual-display/4409567 #4409567 "] Linux 是否支持这两个组件?您能否澄清最后一个问题?
此致、
插孔
您好、Jack、感谢您的即时响应。
我们将有三个变体用于显示。 我相信我的 HTotal 和 Vtotal、您在下面提到的表格。
7英寸显示屏的时序:

12英寸显示屏的时序:

10英寸显示屏的时序:


如果您需要10英寸显示屏的直流特性:

12英寸显示屏的电气特性:

这两个组件是否支持 Linux? 这样、我想知道这些组件是否具有 Linux 驱动程序、或者我是否甚至需要一个驱动程序来将 SERDES 与 MPU 配合使用?
您好、Gencay、
感谢您提供完整的显示信息。 这些显示屏将与 UB927和 UB928 SERDES 配合使用。
[引用 userid="532013" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171412/serializer-suggestion-for-4-line-lvds-interface-with-dual-display/4411051 #4411051"]通过此操作,我想知道这些组件是否具有 Linux 驱动程序,或者我是否甚至需要一个驱动程序来将 SERDES 与 MPU 配合使用?无需驱动器即可与外部 MCU/MPU 配合使用。 UB927和 UB928上的器件之间有一个用于寄存器配置和通信的 I2C 接口。
如果您对这些器件还有任何疑问、请告诉我。
此致、
插孔